Other Parts Discussed in Thread: OPA858
器件型号: OPA858
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我正在评估用于 CMUT 超声波应用的 TIA。 我目前正在考虑使用 OPA858。
该应用与标准光电二极管应用非常相似。 因此、我使用“光电二极管电路设计工具“来检查结果。 但是、我的计算结果与频率响应设计工具的计算结果之间存在显著差异。
我的参数如下:f = 10MHz、电流范围:10 nA–1µA、CPD = 3 pF、R_f 尽可能高。
在 CF = 150fF 时 10MHz 处稳定运行的最大增益(Rf 值)为 10kHz。 R_f = 10kΩ。
但是、设计工具提供的最大 R_f 值为 1M Ω。 这种差异来自何处?
我的图表位于附件中、包括设计工具的屏幕截图。
e2e.ti.com/.../Bandwith_5F00_Calculations.pdf
我的计算公式:
最大带宽近似值(此处不是限制因素):
F_(2πR)= sqrt (GBW/(μ W_F cs))
C_(F_OPT)= sqrt (cs/(2πR _F gbw))
跨阻传递函数(理想运算放大器)-根据 ME 实现限制:
z_(t、ideal)=-R_f /(1 + j * w * R_f *(C_f + C_s))。
在设计工具中、频率响应在采用 1M Ω 射频的 10MHz 处稳定。
当 Cs = 3 pF 时、它只能在高达 50kHz 时保持稳定。 (F-3dB)。
此致、
Danilo