This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:无 3V3

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595697/ina700-without-3v3

器件型号: INA700

您好的团队、

 

如下所示、IN+为 12V

IN-是负载  

 

3V3 来自 IN+、它从 12V 降低  

ina700.png

 

我是否可以在 INA700 没有 3V3 时知道我的负载 (IN-) 是否具有 12V?

 

 

谢谢

Corry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corry、

    如果总线电源轨上有 12V 电压、则负载也有 12V 电源。 请注意、Vs 引脚单独供电、不会在内部连接到 IN+引脚。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    我的意思是、无论 VS 引脚如何、负载处的 12V 电压仍然具有 12V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    此致、
    Mallika Senthil