This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470:用于 30Vpp 下 20MHz 方波生成的放大器

Guru**** 2866240 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, BUF634A, LM7171, THS3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592891/ths3470-amplifier-for-20mhz-square-wave-generation-at-30vpp

器件型号: THS3470
主题中讨论的其他器件: THS3491BUF634ALM7171、

您好:

我需要设计一个输出级、该输出级必须生成 30Vpp 的方波和正弦波信号(为 100 欧姆)。 当然、方波应该尽可能像正弦波一样、但我知道存在物理限制。 完美是足够好的敌人...
我之前将 THS3001HV 与分立式 AB 放大器一起使用。 该放大器的额定电压略高于同类产品、但遗憾的是、该器件已停产、我很难找到合适的替代产品。

THS3491 在规格方面看起来很有前景。 如果我使用绝对最大 33V 的电源为其供电、典型的 1.5V 余量应该足够了。 但数据表中的“9.4.4 最大建议输出电压“部分有关方波的高阶谐波。 我也不确定余量是否足以实现干净的信号、因为 1.5V 余量(如电气特性中所述)与 9.4.4 中的图不匹配。

如果我将 THS3491 或其他类似的 CFB 放大器用作前置放大器、以达到 26 或 28Vpp、并添加一个 LM7171 和一个 BUF634A、每个均采用 36V 电源供电、我可能能够克服 LM7171 的 GBW 限制、并利用更高的电源电压范围。 不过、与仅 THS3491 解决方案相比、这会将很多器件添加到我的 BOM 中。

THS3470 看起来也很有前景、但我担心我没有足够的时间等待、直到它投入量产、因为它仍处于预发布阶段。 何时将其投入常规生产?

您能告诉我哪些器件最符合我的要求吗? 是否还有其他更好的部件、但我在研究中没有找到这些部件?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoph、

     你几乎打了所有的想法在你的研究.  您以前使用  THS3001HV 和 任何其他分立式晶体管时也可以采用分立式方法。  

     对于 THS3491、我同意在 100 Ω 负载下、当以 33V 的绝对最大电源电压而不是 32V 的最大建议电源供电时、该器件能够处理 30Vpp。 我们不建议在 33V 下连续运行器件、这是 器件内部晶体管不会损坏的最大额定值、而建议的额定值是 保持规格和特性的测试范围。 因此、在 32V 下、这会将输出电压范围设置为约 29V、并且由于器件需要 300mA、因此该范围略低:

      您可以使用采用自举配置的 THS3491、如果您还在寻找具有更高输出电压需求的下一代设计、这会将输出电压范围大幅从 29Vpp 增加到 50Vpp。 通过此链接、我们有一个已经过测试和表征的参考设计示例: https://www.ti.com/tool/TIDA-060033。 它在 1MHz 下的性能最佳、适用于 50Vpp 下的 100 Ω 负载。

      对于 THS3470、我们能够在正常配置下获得 50Vpp 电压、在使用自举配置时获得 100Vpp 电压。 我不是测试过该器件的工程师、但我们的工程师对该器件进行了全面测试、现在已经不在办公室、下周将回来分享您对该器件所需的任何结果。 作为单芯片解决方案、该器件非常适合您的应用。 该器件将 在月底前全面发布产品。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的回答。 这是一种有趣的方法、可能是一种解决方案。 另一方面, THS3491 不是在廉价的方面的事情,但它值得一看。

    我非常期待  THS3470、感谢您提供有关即将发布的信息。在新的一年里、我一定会在我的办公桌上放一个。