This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:启动后和 SPK 诊断后之间的相位变化

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592261/tas6584-q1-phase-changed-between-after-boot-up-and-after-spk-diag

器件型号: TAS6584-Q1

您好、  

我发现 TAS6584 存在一些异常行为、

我遇到的问题如下。

  • 正常启动放大器。
    • 此时我设置 PHASE 寄存器 (0x69 至 0x6C)、它会正常工作。
    • 在此状态下、最终进入 PLAY 状态、切换将开始。
  • 在上述序列之后、MCU 设置 spk 诊断、TAS6584 在内部启动 SPK 诊断、然后重新启动、我们发现一些时间相位以 180 度发生偏移。

我的产品有 6 安培,使用相同的 LRCK/BCLK,所以基本上,即使我们设置了 spk 诊断,相位在 spk 诊断之前和之后都必须相同。

对此问题有任何建议吗?
例如、在 SPK 诊断和 GOTO PLAY 状态之后、应进行一些寄存器设置等
目前、spk 诊断之后的 seqeunce 仅通过使用 0x03/0x04 寄存器来设置状态变化。

此致。
鸟海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在上述序列之后、MCU 设置 spk 诊断、并在内部启动 TAS65K 诊断、然后重新启动、我们发现相位有 180 度的偏移。

    请帮助我了解更多详情。 对于每个单个 TAS6584、4 个通道之间的相位是否会改变? (没有这种现象的记录)

    或者、只是在不同的 TAS6584-Q1 器件之间、相位发生了变化。 (可能是同步问题)

    如果您有一些波形、也可以在这里分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、

    我想附上说明症状的文档、
    请您确认一下。

    最好的 regards.e2e.ti.com/.../TAS6584-phase-shifted-after-spk-diag.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它看起来是设备之间的同步问题。

    首先、需要遵循数据表 8.3.7.4.3.1 关于时钟同步、在寄存器 0x60 处启用同步功能。

    通常使用 SCLK 同步方法。

    当客户进行直流诊断时、停止 SCLK 时钟。 并在器件准备好恢复播放后恢复时钟。 能够保证器件之间的相位始终同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow San、

    感谢您的评论,
    我有 2 个问题。

    1、关于直流诊断、在诊断期间不提供 SCLK 是可以的吗?
    2.除了停止 SCLK 之外,还有什么解决方法吗?因为停止 SCLK 在汽车条件下是不现实的,所以如果有其他命令来重新同步时钟。  

    此致。

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yusuke San

    [quote userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592261/tas6584-q1-phase-changed-between-after-boot-up-and-after-spk-diag/6136018 关于直流诊断、是否可以在诊断期间不提供 SCLK?

    是的、直流诊断不需要 SCLK。

    [quote userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592261/tas6584-q1-phase-changed-between-after-boot-up-and-after-spk-diag/6136018 除了 STOP SCLK 之外、是否有任何解决方法、因为在汽车条件下、停止 SCLK 并不现实、所以如果有其他命令来重新同步时钟、  
    [/报价]

    然后使用 GPIO SYNC 方法、数据表也介绍了该方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow San、

    感谢您发送编修。

    我理解了这两个答案、
    但我们没有任何时间修改 GPID 方法的 PWB ...

    还有 1 个关于停止 SCLK 以避免同步解锁情况的问题、
    对于包括相位配置的初始化设置、它们在启动后只需要设置一次、并且在执行 SPK 诊断后无需再次设置它们是否正确?

    此致

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yusuke San

    对于包含相位配置的初始化设置、它们是否正确、只需在启动后设置一次、并且在执行 SPK 诊断后无需再次设置它们?

    是、无需再次设置寄存器。

    、但我们没有时间修改 GPID 方法的 PWB ...

    也许直接检查 EMC 测试结果。 由于这个 PWM 相位只影响 EMC 结果、如果 EMC 能够始终通过、也许无需太担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow San

    感谢您的评论,  

    我将根据您的意见检查如何操作...

    可以关闭该窗口。

    此致。

    鸟海市