This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:替代 AMC3330

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC3330, AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1596062/amc3330-drop-in-alternate-to-amc3330

器件型号: AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3336AMC3311

我们计划将 AMC330 器件用于我们的应用。 不过、TI 网站建议使用 AMC3336 作为直接替代器件、但不提供差分输出引脚。 是否有任何可提供与 AMC3330 相同输入/输出功能的替代产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:  

    AMC3311 是最接近的等效值、但具有 0V 至 2V 的输入电压范围、而不是+/–1V。  

    AMC3336 是具有类似输入结构的调制器输出、+/–1V。