This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:VBUS 精度

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1596301/ina230-vbus-accuracy

部件号: INA230

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

INA230 上的 Vbus 精度是多少?

根据规范、GBERR 显示 0.3%。

我们的 VBUS 引脚连接了 3.3V +/–5%。

感测的最大容差=(实际电压±Vos)×(1±GERR)=(3.3*1.05+0.015)× 1.003 = 3.49V

我想知道我的计算结果是否正确。

因为此公式引用来自其他 TT。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    失调电压不受增益误差的影响、因此增益和失调电压导致的最坏情况误差的实际公式为:

    最大容差=(实际电压*(1±GERR))±Vos  =(3.3 * 1.003)+ 0.015 = 3.3249V

    此致、

    Mitch