This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF0208-SP:TRF0208-SP's OIP3

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF0208-SP, TRF0208SP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595429/trf0208-sp-trf0208-sp-s-oip3

器件型号: TRF0208-SP
主题中讨论的其他器件: TRF0208SP-EVM

您好、

我计划使用 TRF0208-SP 达到额定功率。 查看时 IP3. 、数据表说明了以下内容: 0.5GHz 时 OIP3 =为 34dBm 2GHz 时 OIP3 =为 36dBm 、和 4GHz 时、OIP3 =为 34dBm 。 前提是 P1dB 0.5GHz 时为 11dBm 2GHz 时为 14.5dBm 我对这么高的基础很好奇 OIP3 实现了价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处数据表中指定的 OIP3 是“中信号“测量。 作为 OIP3 测量的行业标准、我们以较低的基波输出功率测量 IMD3 音调、然后“推断“以获得 OIP3。 我们不直接测量 OIP3。 至于为什么我们能够达到这么高的 OIP3 相比 P1dB 的原因,我恐怕我不能说确切的方法内使用的部件. 我建议您订购 TRF0208SP-EVM 并自行评估、因为根据您计划运行的确切输出功率、我们会在更接近 P1dB 的较高输出功率下观察到三阶线性度出现轻微峰值。  

    谢谢、如果有任何其他问题、请告诉我、
    基定