This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:用于 I2C 块读取/写入的 DUT

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1594130/usb2any-dut-for-i2c-block-read-write

器件型号: USB2ANY
主题: LMK61E2 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:  

我们正在开发下一代 USB2ANY、希望验证 I2C 块读取/写入 API。 您是否可以提供一个活动的 TI 器件 (IC 器件或 EVM)、使我们能够在 USB2ANY 上验证 I2C 块读取/写入 API?

感谢您的支持。  

此致、  

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清一下、我需要德州仪器 (TI) IC 或 EVM 的器件型号、以便我们验证 I2C 块读取/写入 API。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:  

    我希望您正在处理这一请求。 如果有、请告知我们最新情况。

    -

    Vaibhav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:  

    对此处延迟的回复表示歉意。 时钟和计时产品线中有许多器件支持 I2C 块读取/写入。 我认为最简单的一个是 LMK61E2。 如果有用、您还可以将块读取/写入与 TICS Pro 中的现有 USB2ANY 行为进行比较。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    感谢您的指导、我们感谢您的支持。

    -

    Vaibhav