This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML:物料属性

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595919/lm124aqml-material-attributes

器件型号: LM124AQML

您好、

我想知道:

 LM124AWG/883 芯片是否与 LM124AWGRLQMLV 芯片相同 ?

 

LM139AWG/883 芯片是否与 LM139AWGRLQMLV 芯片相同?

 

 LM124AWGRLQMLV 与 LM124AWG/883 的认证流程是什么?

 

LM139AWGRLQMLV 与 LM139AWG/883 的认证流程是什么?

 

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    以下是您问题的答案:

     LM124AWG/883 芯片是否与 LM124AWGRLQMLV 芯片相同 ?

      不,他们是不同的死亡。 LM124AWGRLQMLV 为 V 类 RHA 、 LM124AWG/883 为 Q 类  

    2. LM139AWG/883 芯片是否与 LM139AWGRLQMLV 芯片相同?  

      不,他们是不同的死亡。 LM139AWGRLQMLV 为 V 类 RHA 、 LM139AWG/883 为 Q 类

     LM124AWGRLQMLV 与 LM124AWG/883 的认证流程是什么?  LM139AWGRLQMLV 与 LM139AWG/883 的认证流程是什么?

      这两种分级之间的主要区别在于测试的内容。 根据 MIL-PRF-38535、不同类的 QML 流程可在 此处的应用手册中找到。认证的主要区别在于、V 类是 RHA、而 Q 类不是。

     可以在 产品页面的技术文档下找到 LM124QAML 系列的辐射和可靠性报告。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉