This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701:故障

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1587058/tlv3701-failure

器件型号: TLV3701

从我们的客户:

我曾对 U1、U3 故障进行了测试、在这种情况下、在对 100%的被测电路板进行 ICT 测试期间、两个 IC 的输出电压下降了大约 5VDC。 U1 和 U3 (TLV3701) 是一款采用 DBV 封装的相对简单的 5 引脚 SOT-23 比较器、该比较器应根据提供的两个输入电压具有特定的输出、并且只能在这两个参考代号中找到。

在检查和验证相关组件后、很明显、所涉 IC 上的标签恰好与前一个工单上另一个板的标签略有不同、前一个工单板顺利通过了测试。

考虑到标记方面的微小异常、我建议在故障电路板和通过电路板之间交换 U1 和 U3、以了解元件是否出现了该故障。 这些故障电路板都具有来自特定批次/生产日期代码的 U1 和 U3 组件、而通过的电路板来自之前的批次/生产日期代码。

关于相关元件、偶尔会发生故障的情况并不少见、但大家知道、比较器的故障率为 100%、而采用不同的批次/生产日期代码则可以 100%地解决问题。

在不披露任何专有信息的情况下、我可以说比较器的输入电压未提供预期的输出电压、测量的输出比我们允许的容差高 4VDC 至 5VDC 之间。 这些元件用于过热感应电路和输入电源失效电路、以及经过广泛测试的合格电源板。

发票:113584310  

PO 是 4746685

生产日期代码和批次代码为 2443 和 4484338PHI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    TLV3701IDBVR 具有一个 PCN、可从 2024 年初开始更改设计(芯片)。

    德州仪器 (TI) 的封装标识也有细微变化、大家也注意到这一点。

    PCN 设计/规格 SOT 器件标识 05//Feb/2024
    PCN 设计变更 RFAB 认证、作为附加制造工厂选项和组装地点/BOM
    PCN 封装/原产地 其他组装厂 2021 年 9 月 21 日
    PCN 封装 MULT DEVS 封装/标签 2024 年 6 月 24 日

    器件批次代码表明它确实有新芯片。

    他们可能会看到新旧芯片之间的差异。

    在数据表条件下工作时、它们在功能上应该相同。  

    这是不是一个通电的 ICT? 正在查看引脚二极管? 随着新芯片使用不同的 ESD 结构、封装会存在差异。

    如果需要、我们可以将其发送到内部电子邮件以分享客户说明和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望解决此问题。  我给他们发送了这些信息,显然没有帮助。  如果您能发送电子邮件、那会很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们需要更多关于失败的信息。 原理图/照片/波形/测量? 从旧到新的具体变化是什么?

    这是完全上电的电路板吗? 或者在电路飞线探头“电阻“测试 (ICE) 中测试?

    旧芯片不再生产 — 因此长期无法获得“旧“芯片。 必须找到根本原因。

    100%故障表明存在结构设计问题或依赖于数据表之外的行为。

    我可以通过您的注册电子邮件与您联系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请务必执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我给您发送了一封直接电子邮件。 当我们直接联系时、我将关闭此主题。