Other Parts Discussed in Thread: INA826, THS4521, INA823
器件型号: THS4521
主题中讨论的其他器件: INA823、INA826
THS4521 不同运算放大器之间的差分测量增益差异
你(们)好
我们的差分模拟电压测量前端存在一些问题 作为参考、该电路过去已添加到设计中、因为 ADC 测量中存在接地环路误差、我认为现在我们产生了新问题
我们在一个电路板上和最近一批产品后面有 6 个类似的差分运算放大器电路 (THS4521)(可能也在之前...) 我们注意到、由于某种原因、如果我们相互比较、放大器电路之间会产生不同的输出电压、从而导致运算放大器增益受到影响。
10k 电阻器用于设置增益、因为我们只需要缓冲 ADC 的电压(增益= 1)。 电压源具有 1k Ω 阻抗、因此正极侧“rg"电“电阻器在某个点降低至 9K1、以匹配该差异。
我进行了测试、并反之亦然地更换为两个 THS4521 IC、并且增益差异遵循 IC、因此出于某种原因、THS4521 IC 会影响增益。 这可能是微不足道的问题。 我有两个主要问题是在查看原理图后:
- 是否应该使用较低的电阻值? 数据表中使用的 1k Ω 范围内?
- 我们是否应该使用/计算阻抗匹配、如数据表图 75 和 8.4.1.3 中所述
- 我们是否应该去掉 THS4521 并以仪表放大器 INA823 为例?
源电压相当恒定、因为它是从温度传感器测量电路得出的输出、因此模拟前端电路可以具有非常低的 BW。
本设计使用了两个运算放大器、使其更适合多种情况、但在大多数情况下、我们只需要接地环路隔离。