This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:LM339 的新设计问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595387/lm339-the-new-design-issue-for-lm339

器件型号: LM339

您好、

请确认、如果 LM339 有任何新的 PCN、我们使用旧的日期代码(年 23+和 24+)LM339 输出正常、我们使用新的数据代码 (25+) 以确保没有输出、请查看原理图、并检查是否有任何设计需要修改、谢谢。

ec7b389f94e8e4e74d2bde6b74d4720f.jpg

c1e999c221d9adb1654938d84ea0250a.jpg

c050353ae9c9623527aee770e37142d7.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压是多少? 当输出错误时、两个输入引脚上的特定电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    正如 Clemens 询问的、VDD 和 VEE 电压是多少?

    LM339 系列的输入电压限制为 V+- 2V。 当超过两个输入时、芯片之间的行为存在差异。

    35CZCSK =原始 Ji1 SFAB 芯片(不再生产)。

    57CRHYK = 新的 RFAB TiB 芯片

    58AE6XK =新的 RFAB TiB 模具