This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:VIL 阈值确认

Guru**** 2912940 points

Other Parts Discussed in Thread: INA236, ISO1643, INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595736/ina236-vil-threshold-confirmation

器件型号: INA236
Thread 中讨论的其他器件: ISO1643INA237

尊敬的团队:

从 VIL 的数据表中、我能否理解 0.4V 最大值意味着被视为低电平的阈值不会超过 0.4V? 我们测得 SDA 低电压电平约为 450mV、INA236 实际上没有返回 Ack。  这是否意味着 SDA/SCL 的低电平过高?

本线程中写道:“输入电压必须为 0.4V 或更低、才能保证被读取为低电平。 实际开关阈值会更高、接近 0.8V、但不能保证“、但这是否也适用于 INA236?

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242259/ina237-vil-threshold-confirmation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=INA226%2525E3%252580%252580VIL

 

目前、我们使用 ISO1643 进行隔离。 当我们直接连接微控制器和 INA236 时、通信很好。

INA236 连接到 ISO1643 的 SDA1/SCL1 侧。

您是否有任何其他推荐的隔离 IC?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会将您的询问转发给 ISO 系列产品的专家以寻求进一步帮助。

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的答复。

    让我部分地纠正我说的话。
    使用 ISO1643 时、低电压刚刚超过 0.4V。

    在上面的主题中、即使低电压为 0.5V 或更高、INA237 也似乎可以进行通信、因此您能否先告诉我 INA236 与 INA237 之间的 I2C 功能是否存在差异?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有相似之处、但每个产品都需要进行调整以满足定义要求。 只要输入电压电平低于 VIL 最大值规格、它就会被解释为逻辑低电平。 这并不意味着略高的电压不会更高。 如果样片数量足够大、并且在不同的生产批次上、您将能够找到 INA237 不会在 0.5V 下工作。  

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答!

    说 INA236 与 INA237 相比没有特别严格的 VIL 要求是正确的吗?

    ISO1643 (SIDE1) 的 VOL 为 0.57 至 0.71V、因此实际低电平可能更高。

    如果无法使用 ISO1643 (SIDE1) 进行通信、则是否可能存在比 VIL 其他因素?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    说 INA236 没有特别严格的 VIL 要求是不正确的。 我们应该将数据表规格解释为“ VIL 必须低于 0.4V、才能确保可靠通信“。

    这并不意味着您找不到能够与高于 0.4V 的 VIL 通信的器件。    

    广