This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403Q1EVM:申请技术信息

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1596771/alm2403q1evm-requesting-for-technical-information

器件型号: ALM2403Q1EVM
主题中讨论的其他器件: ALM2403-Q1

尊敬的团队:

我们的客户要求在 Zala 工厂对我们的一台 PCBA 进行 X 射线检查。

为确保组件在检查过程中不会损坏、请为所附列表提供如下所示的推荐 X 射线设置。

或者、请确认使用以下设置进行 PCBA 检查是否会造成部件损坏的风险:

电压:130 kV

电流:280 μ A

曝光时间:小于 1 分钟

靶区剂量:<191 kGy

 

Flex Zala MPN:

TPS1H000AQDGNRQ1

ALM2403QPWPRQ1

TLV9064QPWRQ1

UCC5881QDFCRQ1

LM5185QPWPRQ1

SN74HCS125QPWRQ1

TL331BQDBVRQ1

TLV7031QDBVRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hemamalika:

    我专门支持 ALM2403-Q1、因此我不一定能够对列表中的其余器件进行评论。  

    ALM2403-Q1 未针对 X 射线曝光容差进行评估。  

    TI 有一份协议声明:

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html

    X 射线信息

    TI 通常不会在器件数据表中规定可接受的 X 射线水平。 经验表明、大多数 TI 产品对典型的 X 射线检查(典型曝光< 100rad (Si)) 不敏感。 但是、超过这些限值的 X 射线曝光可能会对器件造成损坏、应避免这种情况发生。

    我不相信任何其他设备都具有指定的 X 射线设置、因此上述一般性陈述可能正确。 通过使用每个相应部件创建新主题、您可以联系其他设备的负责团队。  

    谢谢、

    Jacob