Other Parts Discussed in Thread: OPA2863A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: OPP-NOISECALC
主题中讨论的其他器件: OPA2863A
尊敬的团队:
我一直在我们的设计中使用器件 OPA2863A。Im 尝试进行仿真、但 VCM 和增益设置不正确。
附上了我们在设计中实现的电路快照。
1) Im 给出 1V 的振幅、但我会得到 Vout 1 上为 1V、Vout 2 上为 1V 为什么?
2) Im 将 Vcm 设置为 1.5V、但要观察它 波形从 Vout 1 上的 0V 和 Vout 2 上的 3V 开始 。
如果需要添加任何内容、请告诉我。
请尽快帮助我们。谢谢。