This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2172-Q1:模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595362/tlv2172-q1-model

器件型号: TLV2172-Q1
主题: TLV172 中讨论的其他器件

你好 Mike Hartshome:

实际上、所连接的模型运行时的电容为 0.01 μ F。

因此不需要它来驱动高电容。

Thnx

robin2_tlv217_drven.TSC 

查看后关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    我花了更多时间研究这个问题。  我可以看到、模型不会收敛、因为在上面的电路中、当输入信号下降时、放大器处于开环状态(二极管不导通,因此放大器输出与输入反馈分离)。  在这种情况下,模型在处理收敛方面很困难。

    通常、更好的峰值检测电路会使用两个放大器、实际上不会将放大器置于开环状态。   但是、精度问题似乎与输出端大电容时的放大器过冲有关。 当放大器尝试驱动高 dv/dt 信号时、带宽受限和输出阻抗较高的组合会导致过冲。  以下是具有双放大器电路的 TLV172 示例:

    如果将采样电容器降低到 1n、那么过冲会消失、但会有一些轻微压降:

    理想情况下、放大器可以驱动电容并在运行期间保持稳定(无过冲)。  您可以添加一个与大电容串联的 49.9 Ω 电阻来解决不稳定性(这会产生极点/零点对,零点有助于提高相位,从而增加相位裕度):

    我将连接这个仿真以供您参考。

    希望这对您有所帮助!
    Mike

    e2e.ti.com/.../TLV172_5F00_Peak_5F00_Detect.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mike

    非常感谢您的持续努力和解决问题!

    我们使用了大量此类低电平电路:在所有未来的应用中、我现在将使用具有 BW /压摆率的四路运算放大器、如该运算放大器中所示。

    非常感谢!

    如果我可以,我会分享这与你的管理“以上和超越“的职责呼吁,你显示为解决这个职位。

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢罗宾,我真的很感激!

    如有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Robin

    非常感谢您花时间分享这些反馈。 作为经理、我想亲自确认您的消息。 认识到团队的超越和超越的努力意味着很多、并加强了我们要提供的服务标准。

    伟大的工作,迈克!  

    此致、

    Mayrim Verdejo(HVA 产品线经理)