This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657-DIE:雪崩能力

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA817, OPA657-DIE, OPA858, OPA814, OPA818, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595080/opa657-die-avaliablibity

器件型号: OPA657-DIE
主题中讨论的其他器件: OPA858OPA814、OPA817、 OPA818OPA657

你(们)好  

以下器件是否请提供裸片形式?

OPA657-DIE

OPA858

OPA814

OPA817

OPA818

此致

Madi Neve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madi、

    OPA858 和 OPA657 均已采用裸片格式。  如果您对这些器件有任何疑问、敬请告知。

    OPA814/OPA817/OPA818 不提供裸片格式的产品。  您是否希望讨论项目规模和数量、以便我更详细地了解项目机会?  

    如果您希望就该主题离线连接、并且接受我对 e2e 提出的待处理朋友申请、我们可能会这样做。

    我还会指出、OPA858 以裸片形式卷带出售、与半导体芯片的整体或部分晶圆销售和胶片/华夫饼包装销售相比、这是一个重要区别。

    我期待了解更多有关您的项目需求的信息。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madi、

    OPA858 和 OPA657 均已采用裸片格式。  如果您对这些器件有任何疑问、敬请告知。

    OPA814/OPA817/OPA818 不提供裸片格式的产品。  您是否希望讨论项目规模和数量、以便我更详细地了解项目机会?  

    如果您希望就该主题离线连接、并且接受我对 e2e 提出的待处理朋友申请、我们可能会这样做。

    我还会指出、OPA858 以裸片形式卷带出售、与半导体芯片的整体或部分晶圆销售和胶片/华夫饼包装销售相比、这是一个重要区别。

    我期待了解更多有关您的项目需求的信息。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您提供此信息 — 我将与 Acct 经理交谈并回复您

    此致

    Madi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    希望您 Slight smile

    OPA858 和 OPA657 芯片形式

    这些是华夫饼包装还是裸片和雷尔包装?

    此致

    Madi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madi、

    我将等待您的更新。  我做的很好,我希望你也做的很好。

    OPA858 裸片以芯片形式提供卷带包装

    OPA657 裸片可采用华夫饼包装、两组出售。

    您、Micross 是使用裸片产品的终端客户、还是涉及到另一个客户?   

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Alec、

    终端客户  

    MPI for Nuclear Physics
    Saupfercheckweg 1.
    69117 Heidelberg

    德国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我的价目表上有 OPA657TD1

    MOQ 是 3888 个 — 这是卷带包装吗?  

    此致

    Madi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madi、

    感谢您提供后续信息。   

    此时、OPA657-DIE 仅采用华夫饼包装、数量为 120 个芯片或 324 个芯片。   

    客户是否需要 3888 台设备?  我知道他们可能需要比单个 324 个华夫饼包装多得多的产品。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    谢谢 — 不可以。3888 件商品来自我的 TI 价目表

    OPA657TD1 - 11.522 美元 MOQ 3888PCS

    客户正在寻找 100 件 —  1000 件 — 这些价格是否相同?

    此致

    Madi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madi、

    网络上的 1ku 价格与您的 MOQ 价格 3888PCS 相匹配。  120 个数量和 324 个数量的华夫饼包装具有相同的 1ku 价格。

    对于 1000 个订单、648 芯片可选择 2 个 324 数量的华夫饼包、360 芯片可选择 3 个 120 数量的华夫饼包、得到的芯片总数为 1008 个、非常接近。

    让我知道客户是否正在考虑华夫饼包装数量、或者他们是否有其他要求。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec、非常感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    对不起我!

    客户已经询问 OPA657 将以裸片形式提供多长时间?

     

    如果没有固定的时间标度、是否有计划过时?


    此致

    Madi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madi、

    好问题:TI 并不“过时“器件、而是为活跃客户提供所需的器件。  我随附了一个 TI 淘汰政策的链接。  需要 OPA657-DIE 时、客户满意 TI 政策中的“这三个都正确“表述之一。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    如有任何其他问题、请告诉我Slight smile

    此致、

    Alec