This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2835:噪声

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1594436/opa2835-noise

器件型号: OPA2835

您好 TI 团队:

客户使用同一批次的 OPA2835IRUNR 时、某些器件出现过多噪声。 随附客户的测试报告;请帮助分析原因。 谢谢!  

 

GT 测试 UWC RX 载波关断测试 failures.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     感谢您联系我们。 客户是否能够共享测试电路?

      此外、6 个故障设备都来自一个位置(中国与芬兰)。 客户是否能够将不良设备从一个位置发送到下一个位置、并检查两个测试仪位置之间的设备是否出现故障。 不同电路板(例如,器件 44)的器件似乎出现故障。 客户是否也可以尝试将装置 44 发送至其他测试仪?  

    此致、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    客户是否能够共享测试电路?

         ——连接的 UWC 电路

     6 个故障设备是否全部来自同一地点(中国与芬兰)

         ——所有 6 件均来自中国。

    实际值

     客户可以将不良设备从一个位置发送到下一个位置、并检查两个测试器位置之间的设备是否出现故障。

        ——我们已经进行了一些交叉认证,并在用良好的材料替换缺陷材料后,缺陷现象伴随着缺陷材料的移动。附件包含一些验证流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     感谢您提供原理图。

     这看起来与我帮助芬兰的现场应用工程师 (FAE) 解决的电路/问题完全相同。 他们通过对电路进行一些更改来解决问题。 当我与该团队进行稳定性仿真时、我提到 它在 0dB 交叉频率下确实看起来很稳定(器件 Aol 交叉噪声增益)。 然而、在这种交叉之前、看起来系统已降至 10 度的相位裕度、但随后在交叉频率处进行校正、这表明电路是有条件的稳定。 Aol 规格可能会在大约 20%的范围内变化、这可能会使其降至完全反相。  

     您能否让中国团队知道与芬兰团队沟通、以检查他们对改进后的示意图的最终更改。 我们的 FAE 让我知道、他们通过调整电路中的无源器件来解决问题。

    此致、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    感谢您的答复! 但是、我的客户仍然希望了解这两个 IC 之间的差异。

    您还能帮助与 FAE 联系、了解修订后的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     没问题! 这是一封内部电子邮件、您能通过以下地址给我发电子邮件 吗? 我将分享我们在其中建议的更改的详细信息。 我想他们做了比我们建议的更多的改变,他们能够让它在他们的最后工作 我将请 FAE 与芬兰团队联系、以获取他们的最终示意图。  

    谢谢!
    Sima