This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY IDC 连接器间距

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1596507/usb2any-usb2any-idc-connector-pitch

器件型号: USB2ANY

您好、

USB2ANY 文档明确指出、 SNAU228 第 3 页 (2018 年 1 月)的输出 IDC 接口间距为 50mil (1.25mm)。

但是、我已经检查了许多包含 USB2ANY IDC 接头的 TI 评估板、它们都使用了 2.54mm 间距的 IDC 接头。

例如:

  • TPS55287Q1EVM-085
  • ULC1001-DRV290x
  • TPS55289Q1EVM-011

我找不到任何使用 50mil (* 1.27mm *) 间距接头的评估模块用于 USB2ANY 接口。

我还发现、建议将 1.27mm 间距带状电缆与 USB2ANY 配合使用、这会增加混淆(请参阅此处) 

我希望在我正在开发的开发板中包含接口接头、因此清晰度会很有用。 我还没有 USB2ANY、供我自行检查。

谢谢、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    50mil 表示带状电缆的间距、而不是连接器的间距。  

    连接器间距为 2.54mm。  

    如果您要查找接收方标头器件型号、下面提供了一些示例:

    10 引脚插头: 52601-S10-8LF

    30 引脚接头: 302-R301