This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3095EVM:在哪里可以获取 CAD/ STEP 文件

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3095EVM, THS3092EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1596840/ths3095evm-where-can-i-get-cad-step-files

器件型号: THS3095EVM
主题: THS3092EVM 中讨论的其他器件

你好

我被要求在“E2E 论坛“上打开讨论、以获取有关 STEP 文件的帮助。
您能否为以下零件提供机械设计、理想的步进文件?

  • THS3095EVM  
  • THS3092EVM

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

     是的、在 E2E 论坛中、您可以提出有关我们器件的任何问题。  

      以下是 THS309xEVM 的附加步骤和 Gerber 文件以及  THS3092EVM 的 Gerber 文件。 找不到  THS3092EVM 的 STEP 文件。

    e2e.ti.com/.../THS309xEVM.zip

    e2e.ti.com/.../THS3092DDA.ZIP

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很可爱、非常感谢你们的分享!

    是否可以联系 TI 并要求团队为我创建 STEP 文件? 或者至少获取机械尺寸 PDF?

    再次感谢您的帮助!Pray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthieu、

     没问题! 通过此论坛 e2e、您可以联系负责一组设备的任何团队。 是我们的高速放大器应用工程师之一。  

      THS309xEVM 文件包含 Gerber 文件/机械信息+ STEP 文件。 遗憾的是、我找不到 THS3092EVM 的 P-CAD 文件、但我在 THS3092DDA.zip 前面链接的是 Gerber 文件/机械信息:

      DRL、.BRD、.晶圆厂 和.PNP 文件包含电路板的机械信息。 可以使用 Cadence Allegro 或 Altium 打开这些文件:

    谢谢您、
    Sima