This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR200:散热焊盘连接到内部 GND

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1596777/xtr200-thermal-pad-connected-to-internal-gnd

器件型号: XTR200

您好的团队、

我有一个关于 XTR200 的问题。
我看到该器件具有散热焊盘、可实现更好的散热分布。
这里的建议是将该散热焊盘连接到 GND、但我想了解此焊盘是否已在内部连接到封装内部的 GND?
此外、电路板上没有 GND 连接的铜表面是否足够(因为根据数据表,焊盘无论如何都只有热和机械特性)?  

此致、
罗萨里奥




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗萨里奥、  

    我会在内部提问。

    您能给我详细介绍一下电路板铜表面吗? 如果不是 GND、电势是多少?  
    您是否有可以分享的原理图? 您是否知道预期输出将是多少(电流或电压模式)以及负载值?  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    感谢您发送编修。

    我需要检查可以提供什么。
    在这种情况下、您可能会说、如果散热焊盘连接到芯片内部的 GND?
    这对理解已经有帮助。

    此致、
    罗萨里奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗萨里奥:  

    散热焊盘在内部接地。 必须连接 GND 引脚(引脚 9)本身、因为这个连接不是低电阻率。 散热焊盘可接地或悬空。  

    请参阅布局建议、特别是有关改善功率耗散的建议。 正如 Caro 在上一篇文章中提到的、原理图或输出信息有助于了解需要考虑哪些因素。  

    此致、
    Ashley