This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA701:需要支持以确定是否可以识别电流的微小变化

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1597447/ina701-need-support-to-find-if-the-small-change-in-current-can-be-identified

器件型号: INA701

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们希望在一种加热应用中使用 INA701 IC 来监测电流变化。 我随附了包含电阻变化的电流值的 Excel 工作表、请在 Excel 上查看、并建议使用 INA701 id 是否适合正确监测电流的这些微小变化。 如果可能、请提供所有相关计算。

e2e.ti.com/.../INA701-calculations.xlsx

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    查看您发送给我的数据表、看起来您需要测量的最小电流变化是 3mA、通常为 10mA 到 25mA。 INA701 具有的电流测量 LSB 为 0.19mA。 因此、INA701 能够检测您要寻找的小变化、但这取决于 您的配置设置(转换时间和均值计算,这会影响您获得结果的速度)中看到的噪声量。 因此、您可以查看表 7-2 ENOB 表中的无噪声有效位数、并找到一个转换时间和均值计算设置、以便在满足时序要求的同时尽可能提高分辨率。 以下是数据表中的图像、提供了某些不同设置的噪声的直观表示:

    如果您要寻找绝对精度(而不是相对变化)、则可能需要也可能不希望校准偏移和增益误差。  

    此致、

    Mitch