This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4675SDBD:单电源和双电源。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4675SDBD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598198/lm4675sdbd-single-power-supply-od-double-power-supply

器件型号:LM4675SDBD

尊敬的支持团队:

在我的应用中、我有两个电源发生器、一个电源电压为 5V、电流高、噪声大、另一个电源电压为 5.4V、低噪声、但电流低。
是否可以在 5V 电源上连接 PVCC 和在 3V 电源上连接 VDD?

这可能有助于避免音频路径中的噪声  

感谢您的回答。

此致

Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    对 VDD 和 PVDD 使用单独的电源是可以工作的、但这未经 TI 方面的测试和/或验证;请确保在此配置下进行正确的测试。

    除非 5V 电源轨上的噪声过高、否则放大器的 PSRR 和适当的本地去耦可能有助于使用单电源。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师