This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1H94-SP:当 VCC 关闭时、避免反馈/反向供电

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1H94-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595922/ina1h94-sp-avoid-back-feeding-back-powering-when-vcc-is-off

器件型号: INA1H94-SP

您好:

我将在同一应用中使用运算放大器、如数据表中的图 7-2 所示。 电池的要求之一是禁用状态、在该状态下、所有板载电子器件都关闭以减少电流消耗并延长存储持续时间。 这会在 VCC 和 REF 引脚上产生反馈。 TI 关于在 VCC REF/REF 关闭时通过带电输入避免这种情况的建议是什么?

此致、

Mina

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mina:

    我能想到的唯一解决方案是使用某种开关、例如多路复用器、将 INA1H94-SP 的输入与电池断开。 这不是一种巧妙的解决方案、但它会阻止 REF 和 VCC 的反馈。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、罗伯特、

    对于对测量影响极小的开关、您是否有任何建议? 我当时在想某种模拟开关、但对建议持开放态度。

    此致、

    Mina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mina:

    您需要的是导通电阻很小、幅度小于 380k Ω 的电阻。  您考察了哪种模拟开关?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为理想情况下、当 Vcc 关闭时差分放大器会切换到高阻抗状态。 您是否有任何 P/N 建议?

    在模拟开关中、 我能找到的唯一一个提供断电保护的开关是 ADG4612。 我也会介绍 TI 目录中的内容。 我可能应该提一下、这是一个峰值电压为 12.6V 的 3S3P 电池组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mina:

    您是否有任何 P/N 建议?

    目前没有 这就是我建议在差分放大器输入端添加开关的原因。  

    在模拟交换机上、 我能找到的唯一提供断电保护的是 ADG4612。 我也会介绍 TI 目录中的内容。 我可能应该提一下、这是一个峰值电压为 12.6V 的 3S3P 电池组。

    我只是放大器方面的专家。 如果您正在寻找替代的交换机解决方案、我建议您创建一个新主题、以便将问题提交给正确的团队。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert。 除了模拟开关之外、我认为仅使用 PMOS 作为开关。 您对此是否有任何担忧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mina:

    我这边没有!  

    此致、

    Robert Clifton