This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333 输入共模与最大输出间的关系

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598937/ina333-ina333-input-common-mode-vs-maximum-output

器件型号: INA333

大家好、我发现 INA333 放大器的输入共模电压范围在第 10 页的数据表中所述的图 21 之间存在一些差异、涉及我使用 Tina TI 软件在仿真中测量和看到的内容。

我想了解我对数据表规格的解释是否有误、或者是否确实是这样、我应该参考我在仿真中看到的内容。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michele、

    您能描述一下您的差异吗? 请包含增益配置、电源和基准电压。 或者、请提供一个原理图、其中包含所有这些参数均可见或您的仿真文件。

    此外、在查看输入 CM 和输出摆幅时、我想查看理想 amplifier.e2e.ti.com/.../Ideal_5F00_INA.TSC 中的必要电压

    另外还有 Vcm 与 VOUT TINA sim可以使用模拟工程师计算器来检查 INA333 的 Vcm 与 Vout。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

    感谢您的及时回复。

    模拟工程师计算器是我理解我在扩展图时对数据表的解释错误的正确工具 21 连接到–0.5V 至 5V 电源。 当然、没有差异、该工具非常有用。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Michele