This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:AMC3330 的输入保护电路

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598904/amc3330-input-protection-circuitry-for-amc3330

器件型号: AMC3330

您好论坛、

我正在使用 AMC3330 隔离放大器设计一款简单的高侧电压监控器。  
以下是我的要求:

我想测量高达 230V(峰值 325V)的交流电压。 它也可以是直流电压、但 230VAC(325V 峰值)是最大值。  
我已经看到数据表中的分压器电阻值如下所示。  

Rtop - 1.62Meg

RSENS - 10k

Rbot - 1.62Meg

说出这种做法(我已经通过购买和测试 EVM 进行了证明)、现在我将注意力转向保护方面。  
我正在设计的 PCB 是对机场地灯进行光度测试的系统的一部分、该系统通常由交流恒流调节器 (CCR) 驱动、最大电流可达 6.6A。 灯配件通常为卤素灯。  
我需要安全测量这些负载上的电压。

虽然 AMC3330 在默认情况下可以执行此操作、但我必须考虑各种故障场景。 例如、如果 CCR 端子是线电平、而电阻分压器(顶部一)短路、这可能会将整个 240VAC 施加到 AMC3330 输入并吹扫其高压侧。  

如何保护 AMC3330 的输入?  
TI 是否会推荐任何合适的电路?

如有任何帮助、我们将不胜感激。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mat、  

    我对此类应用没有太多的实践经验、但请允许我与您分享一些工程方面的想法。

    我们通常不建议在 AMC3330 器件的输入端使用任何保护二极管。 大多数使用 AMCxxxx 器件的应用在没有任何额外输入保护的情况下工作。 尤其是在电压检测中、输入受到电阻网络的高阻抗保护。 高压电阻分压器大多使用电阻链。 这是满足电阻器在封装尺寸方面的额定电压以及减少 单点故障影响所必需的。

    一些客户仍然希望使用二极管来保护输入。 请非常小心 与二极管选择无关。 我经常看到工程师使用标准肖特基二极管、例如 BAT54 或类似二极管。 这些二极管会泄漏大量的反向电流、该反向电流会随着施加的电压和环境温度而呈指数级变化。  保护二极管连接到高阻抗节点、因此必须具有超低泄漏。 否则测量误差(增益,线性度)将破坏信号链。

    AMC3330 的一个提示可能是 Nexperia 的 PESD2V0Y1BSF。 德州仪器 (TI) 还具有 ESD/TVS 保护二极管。 我们的数据表声称、它们适用于 USB、HDMI 和类似的数字接口、但在模拟保护电路中运行良好。

    此外、最好使用铁氧体磁珠(这也有助于降低 EMI)来分离电阻分压器。  MHF1608BAC352ATD25 是我们的首选器件、因为它在集成 DC/DC 转换器工作 (~31MHz) 的区域非常有效。  

    我的最后一个建议正在研究中 熔断 电阻器、例如 RF73 或 浪涌电流 SG73 系列电阻器、来自 KOA。   

    我希望这对您有所帮助、  

    谨致问候、Jiri Panacek、

    ISC 系统应用工程师