This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281:INA281A2 输出饱和高电平;4.99 欧姆分流器上出现意外的输入电阻读数(测量值为≈5 千欧)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598793/ina281-ina281a2-output-saturates-high-unexpected-input-resistance-reading-across-4-99-ohm-shunt-5-kohm-measured

器件型号: INA281

您好、

我使用具有 4.99 Ω 分流器 (R67) 的 INA281A2 进行 4–20mA 测量。
但是、即使输入电流较低、放大器输出在大多数情况下也保持高电平。

当我探测 INA281 输入端的电压时、它看起来比预期高得多、因此我测量了电路中的分流电阻器。 它的读数不是 4.99 欧姆、而是大约测量值 5k Ω 。 这使得分流电阻器上的电压看起来大得多、并似乎导致输出饱和。

我的问题是:
这种高电路内电阻读数是由 INA281 的内部输入结构引起的、还是我的原理图或装配存在问题?

请提供任何指导。 5fb968ef-c0ba-4397-94f1-a74213c30c2d.pngfe472964-011e-4a3a-b050-70610c419589.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您已经测量了 R67 两端的电阻、其读数是 5k、而不是 4.99? 您是否尝试过取下该电阻器并用已知的 4.99 替换它。 听起来可能会意外接通了不正确的电阻器。

    在上表中、您是否测量了 R67 两端的电压、或者该值是否根据预期的电流和电阻计算得出? 如果未进行测量、我建议测量 R67 两端的电压、看看是否符合预期。

    因为所有迹象都表明分流电阻器安装错误。

    此致、

    Holly