This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA699:是否有任何 OPA699 的后继产品计划?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1591243/opa699-are-there-any-plans-for-a-successor-to-the-opa699

器件型号: OPA699

尊敬的专家:

我的客户使用的是 OPA699、该器件有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激?

——

OPA699 是一款具有限压功能的独特高速运算放大器。

它是在 2002 年发布的、所以我想知道是否有新产品的计划。

您能否告诉我、是否有任何计划来接替 OPA699?  

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    这是一个提醒,我期待着等待你的答复。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shinichi、

     很抱歉您之前错过了您的主题。

     我们有一些具有集成输出钳位的高速放大器;但是、它们并不是 OPA699 的完全后继产品。 而且、我们目前还没有针对这种情况的计划。

     以下是这些器件:

    1. LMH6553:具有集成限压输出钳位的高速全差分放大器 ADC 驱动器
    2. BUF802:具有集成钳位的高速缓冲器

      或者、您也可以通过将肖特基二极管分立式添加到下一级的电源轨、将该功能添加到任何放大器/器件。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的回复、很抱歉您的回复太晚了。 我在度假。

    我将与客户分享您发送的信息。

    如果您在路线图中有带夹钳的 HS 放大器、请分享私人信息。

    我是分销商的一员、签订了 NDA。

    在这种情况下、您能否接受友谊请求并 提供信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shinichi、

     别担心,我希望你有一个美好的假期!

     我刚刚给您发送了 一封私人邮件。

    谢谢您、

    Sima