Other Parts Discussed in Thread: OPA827, OPA828
器件型号: OPA827
主题中讨论的其他器件: OPA828
您好:
我正在设计基于 OPA827 的低噪声压电传感器前置放大器、第一级是传感器的电荷放大器。
问题摘要:
当我使用预期的大反馈电阻器 (Rf = 65 - 68MhOm、Cf = 2.2nF) 时、电荷放大器的输出会饱和到正轨。
如果我临时将 RF 替换为更小的值(大约 560 Kohm 到 1.2 MhOm)、放大器将正常工作并放大压电信号、但灵敏度会大大降低。
电路说明
OPA827 由+–9V 供电(双电源,在 IC 引脚上经过验证)。
反相配置(电荷放大器):
压电式传感器->串联输入电阻器(100 标称值)->–输入
+IN 连接至模拟地
反馈: RF 和 CF(目标 RF = 68MhOm、CF = 2.2nF -> fc = 1Hz)
使用示波器(×10 探头)直接观察输出。
我随附了原理图以供参考。
我已经过验证/测试的内容
电源:
±9V、直接在 OPA827 电源引脚上测得。 没有缺失或浮动电源轨。
器件运行状况:
OPA827 本身功能正常。 如果 I short -in to out、则输出会立即按照预期变为约 0V。
反馈完整性:
Rf 为正确值(测得的值约为 65 MhOm)、无开路。
试验电路板效应:
最初、我在无焊接试验电路板上测试了电路。
当 Rf 值非常大时、放大器会饱和。
在射频较小(≤1.2MhOm)的情况下、该电路工作正常。
直流行为:
在射频较大的情况下、即使是非常小的直流失调电压或漏电流也可能导致输出达到饱和状态。
在较小的射频下、此效应消失。
第二级隔离:
最初连接了第二个增益级、但它已完全断开以进行调试。
饱和已经在第一个(电荷放大器)级发生。
我当前的理解/问题
我怀疑饱和与直流泄漏、偏置电流或寄生泄漏路径有关、尤其是在电荷放大器配置中使用非常大的反馈电阻时(可能因试验电路板泄漏而加剧)。
但是、我要确认:
RF = 68MhOm 时的 OPA827 是否预计会出现这种行为?
是否有建议的布局或偏置技术来使此类高值反馈电阻器保持稳定?
TI 是否会建议使用不同的方法(例如保护,不同的 CF/RF 比或不同的拓扑)来通过压电传感器实现大约 1Hz 的低频截止频率?
非常感谢提供任何指导或应用手册。
非常感谢。