Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAS6754-Q1
我们如何通过读取器件寄存器(寄存器的器件地址)来了解我们的硬件板中安装了哪个芯片版本的 TAS6754-Q1 芯片?
a) 类似于 TAS6754-Q1 的 1p0 版本或
b) TAS6754-Q1 的 1p1 或
C) TAS6754-Q1 的 2p0(或最新引脚,如有)
我们希望读取寄存器以了解安装了哪个芯片、然后我们可以以不同的方式处理初始化或其执行。
此致、
Mandar Bhat