This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200:输出会振荡

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1594040/log200-the-output-oscillates

器件型号: LOG200

您好、

以下应用手册、第 14 页、图 7-1。 我创建了一个参考 LOG200 驱动全差分输入 ADC 的电路。 VS-更改为–5V。

www.ti.com/.../sboa601.pdf

但是、即使没有输入信号、输出也会振荡。  您能告诉我可能的原因吗?  即使 RFIL1 和 RFIL2 断开后的电路、输出也会振荡。

如果您需要任何信息、请告诉我。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    您知道振荡的频率/振幅吗? 基准/电源引脚上是否出现任何振荡? 如果没有、我会确保在负电源和接地之间添加一个 100nF 去耦电容。

    通常我会怀疑电容负载问题、但 1k Ω 电阻应作为输出的隔离电阻器、因为它基于现有的应用手册。

    是否还能检查是否遵循了 LOG200 数据表的第 7.4.1 节中的布局指南?

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylor-san:

    感谢您的支持。

    我将继续获得波形。 请给我一些时间。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    当然、我很乐意提供帮助。

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylor-san:

    很抱歉晚才回复。

    由于某种未知原因、LOG200 不再在客户电路板上振荡。 因此、请关闭该主题。

    此致、

    Nishie