This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:THS3091 的替代解决方案

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3091, TLV1872, LM6171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592731/ths3091-alternate-solution-for-ths3091

器件型号: THS3091
主题中讨论的其他器件: TLV1872LM6171

image.png


尊敬的 TI 团队:

我正在为 AWG 输出(±10V、50 Ω 至 500MHz) 构建)构建一个定制的过压保护 (OVP) 电路。
指定 差分信号 、我只需要 OVP 检测才能达到 ~ó n 50MHz

在我的电路中、BNC 输出电压直接进行检测(无分流电阻)。
U7(目前为 THS3091 ) 缓冲此电压并驱动两个电压 TLV1872 可检测正阈值和负阈值的比较器。 输出会进行“或“运算以生成 FAULT 信号。

由于该放大器仅用于 OVP 检测、而不是精密测量、因此我想知道是否  THS3091 超大

放大器的需求:

  • 能够感应高达~Ω 50MHz 的±15V 信号(我计划检测的内容)

  • 成本比 THS3091 更低

    您能否为该检测级推荐更合适的 TI 放大器、或者确认 THS3091 是否合适?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danidu、

     感谢您的详细信息和模拟!  

     由于您要驱动高阻抗负载(TLV1872 比较器)、如果选择 THS3091 以在高带宽下实现高输出电流、则会过载。  µs、如果您关心+/–15V 至 50MHz 正弦信号的压摆率、则需要大约 4710V/μ s。 这一点很重要、具体取决于您的容差在比较器设定的阈值限值下检测过压所需的速度、因为低压摆率会影响您的响应时间。  

       µs 价格、我会尝试使用 LM6171、因为它符合您的所有要求规格、并且压摆率为 3600V/μ s。 这对于您的特定传感应用而言应该足够了。  

    此致、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    谢谢您的帮助。  
    我在仿真中集成了 LM6171、这似乎适用于我的应用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danidu、

     没问题! 感谢您的更新,我很高兴它最终工作!

    此致、

    Sima