This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074H:适用于电流传感器应用的 OPA

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828, OPA4188, TL084, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598110/tl074h-suitable-opa-on-current-sensor-application

器件型号: TL074H
主题中讨论的其他器件: OPA4188TL084、OPA828、 OPA1656

团队、客户正在寻找一款适用于电流信号检测(CT 模块)应用中差分放大器电路的运算放大器 (OPA)、该放大器具有高共模抑制比 (CMRR) 并与±15V 电源环境兼容。 之前、它们使用了 ST 的 TL084AIDT 和更高版本的 TI TL084ACDR。 在相同的工作条件下且输入/输出电阻不变的情况下、TL084ACDR 似乎可以更轻松地触发电流峰值检测保护机制。 该研究方向倾向于共模或差模信号干扰。

客户正在考虑使用其他 OPA 替换 TL084AITD 和 OPA4188、由于其较大的输入失调电流和输入偏置电流会影响电路稳定性和精度、我们发现这些 OPA 不令人满意。 此外、其增益带宽积 (GBW) 相对较低、易受信号干扰的影响。

以下是客户的应用条件和要求以及 TL084 系列的比较数据:

  • 电源电压:±15V
  • 输入信号电压范围:±5V
  • 工作频率 (Fsw):15kHz

关键要求:

  • 高 CMRR(尤其是接近 15kHz)
  • 高电源抑制比 (PSRR)
  • 低输入失调电压
  • 低输入偏置电流
  • 低温漂
  • 足够的 GBW 和压摆率

如果您根据这些标准需要任何帮助或建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    根据我的理解、TL084ACDR 不能在此应用中工作。 我们知道原因吗? 您能分享这个应用电路的原理图吗? 要实现更高的 CMRR 性能、您可以考虑使用高性能 JFET 输入器件 OPA828。 也可以考虑使用 OPA1656。 两种器件的 GBW 都大于 TL084 的 GBW。 下面是一个比较。  

    OPA828

    OPA1656 一起实现

    此致、  

    Chris Featherstone