This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:请求音频架构和放大器;原理图审阅–i.MX8M Plus + TAS6424-Q1 (Dolby 5.1)

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1599235/tas6424-q1-request-for-audio-architecture-schematic-review-i-mx8m-plus-tas6424-q1-dolby-5-1

器件型号: TAS6424-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在开发 汽车信息娱乐系统 基于 NXP MIMX8ML6CVNKZAB (i.MX8M Plus) 处理器、并在查看我们的处理器时申请您的支持 音频架构和放大器原理图 安全生产。

我们的目标是实现 支持杜比的 5.1 音频播放 使用 SAI 接口。 建议的放大器配置如下:

TAS6424-Q1 #1(环绕扬声器)

  • 左前 CH1→(4 欧姆)

  • CH2→右前(4 欧姆)

  • CH3→左后(4 欧姆)

  • CH4→右后(4 欧姆)

TAS6424-Q1 #2(中心+低音炮)

  • CH1→中心(4 Ω)

  • CH2→中心(4 Ω) (可选/待定)

  • 通道 3 +通道 4→低音扬声器(PBTL 模式 2 欧姆)

两个放大器均由 i.MX8M Plus 的单个 Sai TDM 接口驱动 Dolby 5.1 解码 以及由处理器上运行的许可杜比二进制文件处理的信道路由。

感谢您对以下内容的评论和反馈:

  • 整体音频架构适用于 Dolby 5.1

  • 生产前提供任何原理图、配置或布局建议

在继续之前、请告知我们此架构是否可以接受、或者是否建议进行任何更改。

OPTM_AUDIO_AMPLIFIER_TAS6424-Q1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    看起来很适合这种架构。

    原理图也没有问题。