This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0381D-Q1:SNSN 和 GND1 引脚

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0381D, AMC0381D-Q1, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595748/amc0381d-q1-snsn-and-gnd1-pins

器件型号: AMC0381D-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC0381DAMC3330

TI 团队大家好、

我试着从高压 BESS 的正负接触器入手、 实际上、我从电池侧测量 VBAT+/Vbat-、从负载侧测量 VSYS+/VSYS-(相对于接触器端子)。

问题在于、我在数据表中看到、对于 AMC0381D 引脚 SNSN 应连接到 GND1。 假设我要测量 VBAT+/VSYS-、这使得我认为要将 HVIN 引脚连接到 Vbat+、将引脚 SNSN 连接到 VSYS-、将引脚 GND1 连接到 Vbat-。 我可以这样做吗? 引脚 GND1 至 SNSN 是否 内部连接?

无论我如何连接、都只想使用一个隔离式直流/直流转换器和一个 GND 连接到高侧器件。 但如果我始终需要将同一个 GND1 连接到 SNSN、我甚至需要将更多直流/直流转换器用于 GND1 连接到 VSYS-和 Vbat-。

你有什么建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:  

    您能否绘制一个图来说明这些网以及您希望如何测量它们?  

    AMC0381D-Q1 可以测量双极输入电压、但 SNSN 应连接到 GND1。  

    根据不同节点所需的详细信息级别、可能需要多个器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复!

    因此、我们要这样进行测量、以便能够单独诊断每个接触器。  

    我们选择使用 AMC0381D16QDFXRQ1、因为它也具有内部分压器。   

    您如何看待这种可能性? 是否需要在低电压和高电压之间使用 2 个隔离式 DC/DC? 还是只能使用一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:  

    VBAT+和 VSYS+之间还会并联一个预充电电路、对吗?  

    我不确定您是否必须遵守特定的操作顺序以及何时必须考虑有效的测量?  

    我假设两个接触器都断开、在 t=0 时、VBAT 和 VSYS-将闭合。 那么底部的两个测量都是冗余的、这是正确的吗?

    或者、是否也需要测量 VBAT 和 VSYS-何时开路?   

    这些测量是需要同时进行、还是可以测量一个电位、然后在一段时间后测量另一个电位?  

    我问、因为我们还有隔离式高压开关产品、这在该应用中可能很有意思。  

    最简单的方法可能是使用 3 个 AMC0381D16 器件的两款隔离式 DC/DC (UCC) 产品。  

    如果您还需要绝缘监测、还可以看到集成了 DC/DC 转换器的 AMC3330。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、实际上它是一个介于 VBAT+和 VSYS+之间的预充电电路。 此外、我们还定义了操作顺序。 此类测量的主要思路是、我们需要诊断相应的接触器是否闭合/断开、如果闭合并始终进行测量、甚至是接触器连接上的压降。 与现在一样、所有测量都是同时连续完成的。
    请提出您所指的隔离式高压开关、我们当然感兴趣、但应能承受至少 1.5kV 的电压。
    我们也对绝缘监测主题非常感兴趣。 正如您所说的  AMC3330、您能否在这里分享一些参考文献? 最初、我们认为使用相同的 AMC0381D16 进行 ISO 测量。 你怎么看?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:  

    感谢您的确认。 明白这一点后、如果我理解得当、还可以帮助您节省接触器成本、因为您可以通过在任一侧进行精确检测来尽可能降低产生电弧的可能性!  

    这是我想使用的高压开关。 它由另一个团队提供支持、但我非常熟悉、可以向您指出: https://www.ti.com/product/TPSI2240-Q1

    下面是绝缘监测参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010232

    AMC0381D16 与 AMC3330 的对比在很大程度上归功于集成电阻分压器与集成 DC/DC 转换器。 这取决于每个节点的尺寸、精度和电源管理要求。 但通常情况下、两个器件可以在系统的相同位置使用、这最好取决于权衡因素。 为了提高精度、外部与内部电阻器及相关成本通常在讨论中占主导地位。 此 Excel 计算器可以帮助您计算: https://www.ti.com/tool/download/SBAR013