This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031-Q1:迟滞比较器原理图审阅

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1596649/tlv7031-q1-hysteresis-comparator-schematic-review

器件型号: TLV7031-Q1
主题: TLV7031 中讨论的其他器件

尊敬的 BU 团队:

以下是客户设计的迟滞比较器。 请查看:

应用要求:

当 Rntc = 3.735K 时、Vin1 = 1.08V;

当 Rntc=1.66K 时、Vin2 = 0.72V;

当 Vin>Vin1 时、Vo 为高电平;

当 Vin<Vin2 时、Vo 为低;

1210.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    您对 Vin、Vin1 和 Vin2 的定义是什么?

    我看不到任何定义节点的网络标签。

    我进行了快速的直流扫描、 开关似乎符合客户的预期、但请澄清上述问题、以便我也可以检查极性。

    另一个注意事项是、TLV7031 在该电路中驱动什么? 我看到的电流为 Max:8mA、我想知道 TLV7031 输出是否应该提供该电流。

     e2e.ti.com/.../3730.TLV7031.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI HO、

    VIN、VIN1 和 VIN2 如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    极性与我匹配:

    比较器的输出随着 NTC 电阻的增加从低电平切换到高电平(低温下输出高电平)

    当 NTC 电阻降低时、比较器的输出从高电平切换到低电平(高温时输出低电平)

    可以看到您没有评论 8mA 最大电流。 只要比较器未拉取或灌入大量电流、比较器的输出就足够接近电源轨、以便进行迟滞计算。