This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:交流诊断问题

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1598757/tas6424e-q1-ac-diagnostic-issue

器件型号: TAS6424E-Q1

您好:

这个问题之前已经提出、但我在电子邮件中没有收到任何回复、并且该主题现在已关闭。 我将再次针对此问题提出一个新的 TT。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577672/tas6424-q1-ac-diagnostic-issue

有可能吗? 支持交流诊断的通道(2 通道)、连接一通道扬声器和高音扬声器、并检测到一通道扬声器、具有 BAT 短路故障。

此致、
Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Puneet、

    您能否澄清一下:

    通道 3 具有并行扬声器配置(扬声器和高音扬声器)
    通道 4 只有普通扬声器

    short2 接地仅应用于通道 3
    交流诊断在之后运行、通道 3 报告阻抗没有变化、通道 4(没有短路)报告异常阻抗?

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Luis Fernandes de Pina ,

    我们在通道 3 和通道 4 上启用了交流诊断。 我们连接高频扬声器(4 欧姆)与扬声器(4 欧姆)并联。

    高音扬声器已连接且未连接场景工作正常。

    以下场景面临的问题:

    1.channel3 连接扬声器

    2.channel3 创建电池短路故障(手动)

    3.channel4 连接扬声器

    4.打开系统电源

    5.完成直流和交流诊断后、其报告通道 4 高频扬声器已连接。 但预期的通道 4 高音扬声器未连接。

    speaker

    是的

    speaker

    通道 3 和通道 4 均具有并行配置(扬声器+高音扬声器)

    short2ground

    是的

    Ch3

    通道 3 报告了直流中的 BAT 短路故障、通道 4 报告在交流诊断中连接了高频扬声器。

    此致、
    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Puneet、


    因此、通道 3 报告正确的故障、通道 4 没有?。 您能否提供用于交流诊断序列的确切代码。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis Fernandes de Pina ,


    按照以下代码序列对 CH3 和 CH4 执行交流诊断。

     在以下项目中:

     

    W D4 09 01.

    诊断不会自动运行

     

    WD4 04 55

    将通道设置为高阻态模式

     

    W D4 16 80

    启用 AC Diag 环回

     

    W D4 15 03

    在 Ch3 和 Ch4 中启用交流诊断

     

    R D4 0f 05

    读取 0x0F 寄存器、并等待 CH3 和 CH4 进入高阻态模式

     

    W D4 16 00

    禁用 AC Diag 环回

     

     

     

     

    R D4 19 01.

    读取 ch3 和 ch4 的阻抗值

    IF 阻抗范围
    0x02 至 0x19、其高频扬声器已连接、输出此范围高频扬声器开路

    R D4 1A 01

     

     

    W D4 15 00

    禁用交流诊断

     

    此致、

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puneet、

    我只是给你发了电子邮件。 我们来设置一个电话来解决这个问题。  

    Elise