This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:TIDA-00795:INA301(透明模式)

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00795, INA301, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1599986/ina301-q1-tida-00795-ina301-in-transparent-mode

器件型号: INA301-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-00795INA301INA300

大家好、E2E 专家:

我正在尝试分析此电路板在德州仪器 (TI) 的 TIDA-00795 电路板中的应用。

他们在透明模式下使用该 INA301、但仍然可以将其用作电子保险丝、您能在这方面澄清一下吗?
 
在不使用锁存模式的情况下如何实现此功能、如果未锁存、当检测到电流高于阈值时、它不会进入切换阶段。您能简要介绍一下此功能吗?
 
我觉得这里应该有一个微控制器来确保其作为电子保险丝的工作。
 
此致、
公务员制度委员会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、  

    此参考设计确实在透明和锁存模式下使用 INA300 进行广播。 此参考设计中还有一条关于建议使用锁存模式以防止过载情况下高电流流入电路的注释。

    方框图中有一个微控制器、用于说明它们将需要使用微控制器来控制锁存引脚。 因此、对于真正的电子保险丝设计、我们建议将 LATCH 引脚连接到 VS。  

    这将强制微处理器在发生 OC 事件后保持闩锁状态。  

    因此、总体而言、您的客户是正确的、我们建议采用带有微处理器的锁存模式来处理锁存 OC 事件。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe