This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3603E:TLV3603E 的 10MHz 时钟电平转换应用

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3603E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1599737/tlv3603e-10mhz-clock-level-translation-application-for-tlv3603e

器件型号: TLV3603E

尊敬的 TI 团队:

我的应用需要将 0.25V 10MHz 时钟输入转换为 3.3V 10MHz 时钟输出。 我计划使用 TLV3603E、如下所示。 您能帮助检查它是否可行吗? 如果没有、您是否有其他经推荐的 IC 或方法来满足我的应用? 谢谢!!!

TLV3603.png

谢谢、

YW  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YW 您好!

    它应该能够很容易地做到这一点。 我假设这是 250mVp-p

    只需观察–0.3V 的较低输入电压。