This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:设计限幅器电路要求

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595753/tl074-requirement-for-design-clipper-circuit

器件型号: TL074

您好、

我需要一个针对双极信号 (12V) 的限幅器电路、您能推荐一些精度良好的更好 IC 吗?请为我提供一些更好的 IC 和电路仿真建议。 请做必要的事情。

谢谢、此致  

Manoj Murthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    这是一个非常开放式的问题、其中削波器电路可能有多种变体。 我在下面提供了一个这样的例子。 请下载我们的免费 Tina TI 仿真工具以运行仿真。 测量性能

    e2e.ti.com/.../Clipper-Example.TSC

      

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢电路、但这不会提供精确的+/–12V、您能为精确的+/–12V 建议电路吗?

    此致  

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    我需要您所需的更多详细信息。 什么是应用程序? 请尽可能多地提供详细信息、以帮助我完成您的设计。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我有一个操纵杆、它提供 12V 电压的双极信号、这被提供给另一端进行处理、有我希望此信号不超过 12V、有时操纵杆信号可能超过 12V、这将损坏我的电子器件的另一侧。

    因此、我需要一个提供 12V 双极电压的削波器电路来馈送到我的加工电子设备。

    谢谢

    Manoj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    到目前为止、我能为您找到的最好的就是下面的电路。 无法使其在超过 8V 基准电压的情况下工作。 我还附加了仿真、以便您也可以运行和修改。

    e2e.ti.com/.../Clipper-Circuit.TSC

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的响应、但遗憾的是、该电路无法正常工作。 我们需要一个类似电路、如果输入超过+/–12V、电路必须将电压限制为+/- 12V。

    此致

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我建议使用齐纳二极管 和标准二极管来实现削波:

    https://www.digikey.com/en/products/detail/diodes-incorporated/SMAZ12-13-F/725035

    使用如下电路:

    削波电平将取决于齐纳二极管的 I/V 特性、但我还没有所有的模型。  实际上、您可能需要一个 12V 或 13V 齐纳二极管、以便二极管正向压降加上齐纳电压大约为+/- 12V 削波。  我不能告诉您要实现的齐纳二极管到底是什么、您必须对它们进行测试。

    希望这有所帮助。

    此致、
    Mike