This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMP - NOISECALC:需要 OPA131 输出为–4V 至 0V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600591/opamp-noisecalc-opa131-output-to-be-required-from--4-to-0-v

器件型号: OPP-NOISECALC
主题中讨论的其他器件: OPA131

尊敬的先生/女士:

我们正在使用 DAC、U3 = AD7541 和 U5 = OPA131、  

U3 通过+10V 的固定 VREF_IN 和 bit_1 到 bit_12 的数字输入应用。

最大电压 VOUT (TP1)=在–1 到–3.8 V 之间变化。
VOUT (TP1) 从 0 到–14V 不等,根据位输入,

你能建议我们如何实现 VOUT (TP1 )=变化从–1 到–3.8 V .

image.png