This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:复合运算放大器对、用于防止加载精密运算放大器's 输出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191, OPA189, OPA994, TL081H, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1599118/opa192-composite-opamp-pair-to-prevent-loading-precision-opamp-s-output

器件型号: OPA192
主题中讨论的其他器件: TL081H、OPA191、OPA189 、OPA994

您好、

我有一个直流精度应用(例如 DVM)。 在尝试理解直流失调电压问题(可能的振荡)时、我遇到了另一个问题。 当输入信号通过运算放大器 CMR 范围时、运算放大器输出端的任何负载都会改变输入到输出失调电压。  

大多数应用都是单位增益同相缓冲器、但我确实有一些“反相“缓冲器用于。  

为了解决这个问题、我想使用典型的两运放解决方案。  

 OPA192 TL081H 复合 AMP.TSC 

精密前端是 OPA192、功率“输出“级是通用运算放大器 TL081H。 输出运算放大器位于环路内。 附上 TI-Tina 文件。  

那么、我使用的是复合运算放大器拓扑。  

我当时阅读了 Ron Mancini (TI) 应用手册《两个运算放大器可能破坏炖肉》。

两个运算放大器可能会破坏 Mancini.pdf 上的炖汤 

为了确保环路稳定性、运算放大器的 GBW 必须是彼此相差 5 倍。 这就是为什么我的 TL081H (5MHz) 和 OPA192 (10MHz) 发生振荡的原因。

我在设计中使用了两种运算放大器类型。 TL081H(成本极低)是通用器件。 为了提高精度、OPA189(用于低输入阻抗)和高阻抗输入 OPA191 或 OPA192。  

我非常喜欢 SOT-23-5。 我有多个 5V、+/–5V 和+/–12V 的电源轨。 环路频率略大于 1kHz 时才是所有直流滤波器。

对我来说非常重要的是直流温漂与温度间的关系。 我可以抵消直流失调电压。 其中一些功能具有非常高的输入阻抗(100M Ω)。 大多数会驱动 1mA 到 2mA 双极负载。

运算放大器组合将用于工程周围的 15 个地点。

这个问题肯定是以前提出过的、可能有一个 TI 推荐/推荐的 解决方案。

您可以认为运算放大器组合是否有效? 或替代解决方案?

谢谢

彼得  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    OPA191 + OPA994 是否适用于您的应用。  OPA994 是一款成本相对较低的器件、具有 24MHz 的带宽。  OPA191 的带宽为 2.5MHz。  下面是针对此配置的稳定性测试。  它显示的相位裕度为 84 度。    稳定性应用手册 (第 3.3 节)中记录了稳定性测试电路。

    这是 Tina 电路: 复合 opa994

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    我今天收到了这两个运算放大器、并尝试了这两个运算放大器 I NA 测试电路。 它们是稳定的。

    谢谢

    此致、

    彼得