This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411:符合 EN:50124-1 和 EN:50124-2 标准

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600736/amc1411-complies-with-the-standard-en-50124-1-and-en-50124-2

部件号: AMC1411

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我写信询问器件 (AMC1411DWLR) 是否在内部符合标准 EN:50124-1 和 EN:50124-2;更准确地说、参考标准 EN 50124-1 的命名规则、我需要参考:额定隔离电压 (Uni) 为 900V;额定脉冲电压 (Uni) 为 6kV;过压等级 OV3 和污染等级 PD2。 这使得间隙距离至少为 5.5mm、爬电距离为 5mm 至 10mm(具体取决于材料组)、器件在内部是否也会尊重这些距离? 是否可以有一份证明符合这两项标准的文件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    请参阅器件数据表。