This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3129D2:更换部件

Guru**** 2835565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM49153, LM49251, TLV320AIC3212, LM49450, TPA2054D4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600454/tpa3129d2-replacing-item

器件型号: TPA3129D2
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3212、LM49153、 LM49450、LM49251、 TPA2054D4

你(们)好  

您能否提供有关更换以下产品的建议:  

APA2609>不适用

LY8326A-DB2 >(5W 4ohClass4 1m 12v)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    关于 LY8326A、您可以选择 TPA3129 替换它、但如果您想降级以降低输出功率和价格、则可以选择 TPA3138 系列。 该器件支持 为 6 Ω、1% THD + N、12V 电源供电并提供 2 × 10W 功率。

    我找不到 APA2609 的数据、您能分享它的主要规格吗?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin

    APA2609 规格..

    anpec.com。tw./en/product-download/0/APA2609-1

    此外、由于它们都与 ALC888S 配合使用、我们是否还应该使用推荐的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    与 APA2609 相比、您可以参阅 LM49251、LM49153 或 LM49450、甚至是 TLV320AIC3212 编解码器

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    TPA2054d4 也可用于与 APA2609 进行比较。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wenbin

    感谢您的帮助。

    您对竞争产品有什么建议吗?

    ALC256 +AD52058?

    ALC888S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我认为这些产品都是编解码器和 ADC、请再提交相应的请求单。 我对这些不熟悉。

    谢谢。

    BR、

    Wenbin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenbin 会很快向您提供反馈。