This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1 扬声器/短路负载阻抗阈值之间短路

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600940/tas2505-q1-tas2505-q1-short-between-speaker-short-load-impedance-threshold

器件型号: TAS2505-Q1

您好的团队、

使用 TAS2505-Q1 时、我们在负载短路测试期间观察到短路负载有时不会触发短路保护。

客户想知道:短路阻抗阈值是多少?

 

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我可以 到今天获得有关短路负载阻抗阈值的信息吗?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    约为 1.1A。

    负载短路测试、需要输出足够大的信号。 不会触发空闲或音量非常低的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您的支持。

    因此、我的理解是、它实际上并不测量阻抗、而是直接检测电流以触发过流情况。

    通过检测电流,它可以确定外部是否发生了负载短路 — 我的理解是否正确?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Xiaoxiang

    是的、正确。