This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2328:OPA2328 的外形尺寸

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2328, OPA3S328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600642/opa2328-footprint-of-opa2328

器件型号: OPA2328
主题中讨论的其他器件: OPA3S328

今年年初、我们基于 2025 年 1 月的数据表(修订版 E)、创建了采用 DSBGA24 (YBJ) 封装的 OPA2328 PCB 设计。 该设计采用了该修订版中指定的封装。  

OPA2328_Footprint-01_2025.jpg

在 TI E2E 论坛上收到反馈后、我们通过交换引脚 A3 和 E1 来更新了占用空间、如以下主题所述:OPA2328:DSBGA24(YBJ 封装)跟随者削波问题 — 任何可能的生产原因? -放大器论坛 — 放大器- TI E2E 支持论坛

OPA2328_Footprint-Forum.jpg

在电流测试期间、我们注意到 2025 年 10 月的最新数据表(修订版 F)再次指定了不同的封装尺寸:OPAx328 精密、40MHz、1pA、低噪声、RRIO、 具有关断功能的 CMOS 运算放大器数据表(修订版 F)

OPA2328_Footprint-10_2025.jpg

鉴于此项目的时间压力很大、我们将感谢您确认 OPA2328 DSBGA24 (YBJ) 封装的正确封装尺寸。 此外、您能否澄清是否有正在生产的器件是根据论坛讨论中所示的封装制造的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    请使用数据表最新版本中的封装。 量产数据没有变化、但 YBJ 封装版本的原始修订版中的引脚排列不正确。 Chuck 提供的引脚排列和最新的 10 月版本都可以使用、但对于最新的 10 月数据表修订版引脚排列、您可以将器件置于关断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 OPA3S328 的表格

    SELA1、A0 和 B1 现在为 V+、SELB0 是 SHDN 引脚(高电平会将两个放大器断电,低电平则会启用两个通道)

    “对不起,对不起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Chuck / Hasan:

    初始反馈是、两个引脚排列都应该可以正常工作、我们确实看到使用了放大器的“更新后的 Chuck“引脚排列、该引脚排列至少是空载的、但似乎不会达到其输出摆幅的负电源轨 (Vcc=3.3V 时输出电压为~0.45V)。

    这促使我问:

    两个 V-引脚已从“Update Chuck“更改为 Ref F 引脚排列。

    请阐明如果引脚从 V+电源硬交换到 V-电源、这如何仍然允许“两个引脚都正常工作“? 当我在另一个支出和等待时间下制作下一块电路板时、设备最终将与 Ref F 正常工作、我有什么保证? 我们已经在这些尝试中吸收了大量的费用和测试时间、它开始变得非常令人厌烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    相对于 V-和 V+电源变化的引脚对放大器功能没有影响、而是影响器件关断功能的数字输入。 您将注意到、在“更新卡克“引脚排列上没有关断引脚、而对于修订版 F 引脚排列、此功能现在已添加。  

    您能否提供一份原理图和输入信号的副本、以便更好地理解为什么您可能会看到有限的输出摆幅?