This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:咨询 ADI AD8497 的更换建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT70, ADS124S06, ADS124S08, TMP117, TIPD209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1601356/ina819-inquiry-for-replacement-recommendation-for-adi-ad8497

器件型号: INA819
主题中讨论的其他器件: ADS124S06ADS124S08、LMT70、 TMP117TIPD209

您好:

我的客户正在寻找 ADI AD8497 的替代产品。

它们旨在与 K 型热电偶配合使用、并且必须具有冷端补偿。 此外、它们更倾向于采用更小的封装。

请在 TI 产品中推荐最合适的产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Texas Instruments 不为 ADI AD8497 提供直接的单芯片替代产品。 没有同时具有内置放大和冷端补偿功能的 TI 器件。 建议的 TI 方法是模块化的。 使用具有集成 PGA 的精密 ADC。
    为冷端补偿添加单独的温度传感器。 ADS124S06 或 ADS124S08 是最佳选择。 它们专为热电偶测量而设计。 它们能够准确地处理微伏级信号。 它们采用更小的 VQFN 和 TSSOP 封装。 对于冷端补偿、请添加传感器。
    常见选项是 TMP117 或 LMT70。 然后在固件中处理 CJC。 这种方法提高了准确性和灵活性。
    它需要稍微多一些软件工作。 此工程是相关的实际参考资料: 数字热电偶仿真器工程。 它演示了 K 型热电偶的行为和补偿概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JH、

    如 Zain 所述、我们目前没有任何 INA 提供内部 CJC(如 AS8497)。 上述解决方案 Zain 完全可用于进行精确测量。  

    有关一种更模拟的实现方法、请参阅 TIPD209、我们将使用精密低漂移 IC 来实现基于非软件的解决方案。 请参阅: 基于 RTD 的冷端补偿单电源热电偶放大器参考设计

    如果您 有任何问题、请联系我们。  

    谢谢、

    Jacob