This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:电阻器推荐

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1601204/opa541-resistor-recommendation

器件型号: OPA541

您好、

客户希望按以下配置进行设计。

运行条件为+/–25V、15A、增益为 4~5。

请建议使用适当的电阻值而不是 0.1 Ω

image.png

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大卫、  

    愉快的假期!

    传统上、对于 镇流电阻器、0.1ohm 有点位于低压侧、但 对于运行这样的并联放大器来说、它肯定是一个合适的尺寸。 当我们有一个相对较低值的镇流电阻器时、布局变得更加重要、尤其是在确保输出布线以对称方式运行方面。  

    是什么让您要求的值不是 0.1 欧姆? 我已经看到客户以前使用这样的低阻值电阻器成功实现。 如前所述、较低的值确实增加了需要更加小心的要求、但当我们讨论流经的电流有很多安培时、在确定镇流器的大小时、通常几乎没有什么选择。  

    下面是一份有关将功率放大器并联在一起主题的应用手册:  并联 OPA593 高电压、高电流×放大器、实现 2 μ A 输出电流

    您能简单介绍一下这个应用吗?  

    谢谢、

    Jacob