This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:有关 TAS6424E-Q1 输入到输出延迟 (TLA) 规范的问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600344/tas6424e-q1-question-about-tas6424e-q1-input-to-output-latency-tla-specification

器件型号: TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424E》

尊敬的 TI 支持团队:

我对的输入到输出延迟 (T_LA) 规格(数据表第 11 页)有疑问 TAS6424E‑Q1 、如附表所示(摘录自数据表)。

数据表将延迟描述为:

  • 30 (FSYNC = 44.1kHz 或 48kHz)
  • 12 (FSYNC = 96kHz)
    附注:“以 FSYNC 样本数进行测量的输入到输出延迟“。

不过、 单位没有明确说明 我想确认我的理解。

我的解释是价值代表 FSYNC 周期数 、表示:

  • AT 48kHz
    30 个样本÷48,000 个样本/秒≈ 0.625ms

  • AT 44.1kHz
    30 个样本÷44,100 个样本/秒≈ 0.68ms

  • AT 96kHz
    12 个样本÷96,000 个样本/秒≈ 0.125ms

您能否确认此解释是否正确?


换言之: T_LA 是否表示 LC 滤波器之后从数字输入到模拟输出的 FSYNC 采样周期数?

非常感谢您的支持。

此致、
田中信孝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否确认此解释是否正确?

    是的、 正确。

    换句话说: T_LA 是否表示 LC 滤波器之后从数字输入到模拟输出的 FSYNC 采样周期数? [/报价]

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。