This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219 返回分流电压读数远高于实际值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600721/ina219-ina219-return-shunt-voltage-reading-much-higher-than-actual

器件型号: INA219
主题中讨论的其他器件: INA220

尊敬的专家:

我们使用 INA219 执行电压和电流测量

电压读数正常 (~12V)–寄存器 02

电流(分流电压–寄存器 01)读数给出的结果高于 50%

分流器为 1m Ω

例如:12V/20 Ω 负载= 0.6A

从寄存器 01(分流电压)读取得到 97[dec]

器件为 10uV/位-> 970uV = 0.97mV。

超过 1M Ω 电阻器-> 0.97A(而不是 0.6A)

 

该电路如下所示:

 

进行一些调查–通过 DVM 读取 1m Ω(R1364) 上的电压:
我看到 0.6mV、对应于 1M Ω 上 0.6A 的电流

但当我测量 100nF 电容 (C2165) 上的电压时、得到~0.97mV!!!

 

器件规格中的读数–我看到器件的漏电流典型值为 20uA

因此、在串联 10 欧姆电阻器 (R1367、R1368) 上添加该 20uA 可能会解释较高的电压差。

此 2 x 10 Ω 和 100nF 的 RC 滤波器是器件数据表中的推荐电路。

 

我的问题是:这个设备如何与这个过滤器配合使用?

此过滤器可产生 40 位的错误! (10 + 10) x20uA = 400uV(器件为 10uV/位)

我缺少什么吗?

 

BTW:配置寄存器(寄存器 0)设置为 0x399F、但任何其他值都不会改变分流器读数的问题

请提供建议。

此致、

Dror  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dror:
    感谢您提问并使用 E2E 论坛。 由于美国节假日、我们目前不在办公室。 我们从 12 月 29 日开始返回时、有人会回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dror、

    仅当您的特定系统需要时、才应添加 INA219 滤波、但这可能会导致您注意到的一些错误。 以下是数据表中的一些注释:

    如果您确实需要进行滤波、并且误差对于您的用例来说太大、则可以更改为 INA220、它在数字上相同、但具有单独的 VBUS 引脚、因此输入滤波器的误差会低得多。

    此致、

    Mitch